DOCA0100FR-08

Verrouillage des boutons-poussoirs

Description

Le capot de condamnation des boutons-poussoirs est un accessoire en option pour l'appareil MasterPacT MTZ1 qui condamne l'accès aux boutons-poussoirs d'ouverture et de fermeture :

  • Ensemble ou indépendamment l'un de l'autre.

  • A l'aide d'un cadenas (manille de diamètre 5 à 8 mm).

  • A l'aide d'un plombage.

  • A l'aide de vis.

IMPORTANT: L'utilisation du capot de condamnation des boutons-poussoirs est obligatoire pour cadenasser le bouton-poussoir de fermeture lorsqu'un appareil MasterPacT MTZ1 est utilisé comme commutateur de transfert.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Interverrouillage mécanique pour commutateurs de transfert.

Accessoire de verrouillage de boutons-poussoirs VBP

L'accessoire de condamnation des boutons-poussoirs est un capot transparent en option, monté sur la face avant de l'appareil, et qui recouvre les boutons-poussoirs d'ouverture et de fermeture.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web Schneider Electric : NVE56769.

Verrouillage des boutons-poussoirs

Etape

Action

1

Fermez les capots transparents de l'accessoire de verrouillage.

NOTE: Les deux capots de l'accessoire de verrouillage peuvent se fermer et se verrouiller indépendamment l'un de l'autre.

2

Verrouillez les capots transparents à l'aide d'un cadenas, d'un plombage, ou de vis.

Cadenas

Plombage

Vis

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?