Installer l'appareil débrochable dans le châssis
Conditions de manutention des appareils débrochables
Pour embrocher ou débrocher un appareil débrochable, l'utilisation de la manivelle d'embrochage est indispensable. Lorsque le châssis est verrouillé par serrures ou cadenas, ou qu'un verrouillage porte ouverte est en place, la manivelle d'embrochage ne peut être insérée.
DANGER |
|---|
|
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR
D'ARC ÉLECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Détrompeur (en option)
Le détrompeur empêche l'installation d'un appareil débrochable dans un châssis aux caractéristiques incompatibles.
Installer l'appareil
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHUTE DE L'ÉQUIPEMENT
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
| AVIS |
|---|
|
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
|
Étape |
Action |
|
|---|---|---|
|
1 |
Si le châssis n'est pas encore installé dans un tableau ou un panneau de contrôle, fixez-le sur une palette. |
|
|
2 |
Sortez la manivelle de son rangement. |
|
|
3 |
Vérifiez sur le témoin que le châssis est en position Débroché : Si le témoin de position du châssis n'indique pas la position Débroché, suivez les étapes de débrochage de l'appareil débrochable. |
|
|
4 |
Tirez sur les poignées d'extraction jusqu'à déployer les rails d'extension au maximum. |
![]() |
|
5 |
Installez l'appareil sur les rails d'extension à l'aide d'un dispositif de levage approprié. Vérifiez que les quatre roulettes sur le côté de l'appareil reposent sur les rails. |
![]() |
|
6 |
Décrochez le dispositif de levage. |
|
|
7 |
Vérifier que l'appareil est en position Ouvert. |
|
|
8 |
En utilisant les deux mains, poussez l'appareil au maximum dans le châssis. Veillez à ne pas pousser l'unité de contrôle. Les rails restent en extension. |
![]() |
|
9 |
Lorsque l'appareil est entièrement inséré dans le châssis, soulevez et poussez les rails au maximum. |
![]() |
DANGER
DANGER