DOCA0100FR-08

Embrocher l'appareil débrochable

Conditions de manutention des appareils débrochables

Pour embrocher ou débrocher un appareil débrochable, l'utilisation de la manivelle d'embrochage est indispensable. Lorsque le châssis est verrouillé par serrures ou cadenas, ou qu'un verrouillage porte ouverte est en place, la manivelle d'embrochage ne peut être insérée.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez le document NFPA 70E ou CSA Z462, ou son équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Utiliser la manivelle fournie pour embrocher ou débrocher l'appareil dans le châssis.
  • N'utilisez pas d'outils électriques pour l'embrochage.
  • Ne tournez pas la manivelle lorsque le bouton-poussoir d'acquittement est sorti.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Passer de la position Débroché à Test

Étape

Action

1

Sortez la manivelle de son rangement.

2

Insérez la manivelle dans l'ouverture d'embrochage.

3

Actionnez le bouton-poussoir d'acquittement.

4

Tournez la manivelle d'embrochage dans le sens des aiguilles d'une montre.

Résultat : L'appareil recule dans le châssis.

5

Lorsque l'appareil est en position Test, le bouton-poussoir d'acquittement sort et le mécanisme bloque la manivelle d'embrochage.

Résultat : L'appareil est en position Test.

Passer de la position Test à Embroché

Étape

Action

1

Actionnez le bouton-poussoir d'acquittement.

2

Tournez la manivelle d'embrochage dans le sens des aiguilles d'une montre.

Résultat : L'appareil recule dans le châssis.

3

Lorsque l'appareil est en position Embroché, le bouton-poussoir d'acquittement sort et le mécanisme bloque la manivelle d'embrochage.

Résultat : L'appareil est en position Embroché.

4

Retirez la manivelle de l'ouverture d'embrochage.

5

Replacez la manivelle dans son espace de rangement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?