DOCA0100ES-08

Acciones para bloquear el aparato

Acerca de las acciones de bloqueo

Una acción de bloqueo es una operación de bloqueo manual realizada por el usuario. Están disponibles varios accesorios de bloqueo opcionales para el chasis y el aparato MasterPacT MTZ1. Para obtener un listado completo de los enclavamientos disponibles, consulte LVPED216026EN MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X - Catálogo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.