DOCA0100ES-08

Estado del aparato seccionable MasterPacT MTZ1

Condiciones de manipulación del aparato seccionable

Para conectar o desconectar el aparato seccionable es necesario insertar la manivela. La manivela no se puede insertar si están activados los enclavamientos, están puestos los candados o la puerta está bloqueada.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las prácticas de trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el servicio de este equipo solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Posiciones del aparato seccionable

El testigo situado en la parte frontal del chasis indica localmente la posición del aparato en el chasis.

Posición del aparato

Indicador de posición y estado de contacto de posición

Posición del conector

Estado del aparato

Conectado

  • Clústeres de contacto de desconexión: activados

  • Control: activado

  • Puede utilizarse.

  • Preparado para el servicio.

Prueba

  • Desconexión de clústeres de contactos: desconectado - se alcanza la distancia mínima entre los terminales de carro del aparato y los clústeres de chasis.

  • Control: activado

  • Puede utilizarse.

  • Pueden probarse los sistemas de control y funcionamiento.

Desconectado

  • Clústeres de contacto de desconexión: desactivados

  • Control: desactivado

  • Puede utilizarse.

  • Puede extraerse del chasis.

Enchufado

  • Clústeres de contacto de desconexión: desactivados

  • Control: desactivado

Extraído del chasis.

Contactos de posición del aparato seccionable

La posición del aparato en el chasis se indica de manera remota mediante los siguientes contactos de posición:

  • CE: Posición enchufado

  • CT: Posición de test

  • CD: Posición desconectada

El estado de los contactos de posición cambia según la posición del aparato durante las operaciones de conexión y desconexión, como se muestra en el diagrama siguiente.

A Aparato en posición conectada

B Separación de los circuitos principales

C Aparato en posición de prueba

D Separación de circuitos auxiliares

E Aparato en posición desconectada

El contacto de posición está abierto.

El contacto de posición está cerrado.

Contactos de posición del aparato seccionable sin interfaz EIFE Ethernet

Sin la interfaz EIFE Ethernet, se pueden añadir contactos de posición opcionales tal como se indica a continuación:

  • 2 contactos de posición desconectada CD

  • 3 contactos de posición conectada CE

  • 1 contacto de posición de prueba CT

Contactos de posición del aparato seccionable con interfaz EIFE Ethernet

Con la interfaz EIFE Ethernet, se pueden añadir 2 contactos de posición conectada CE opcionales.

Función de gestión de chasis

La función de gestión de chasis se usa para:

  • Registrar y comprobar la posición de la parte móvil del aparato seccionable en el chasis.

  • Proporcionar información acerca de las acciones de mantenimiento preventivo.

  • Notificar al controlador remoto la posición del aparato seccionable.

La función de gestión de chasis se realiza mediante:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.