DOCA0100ES-08

Rearme del interruptor automático tras un disparo debido a una incidencia detectada por las comprobaciones automáticas de MicroLogic X

Secuencia de rearme

En la tabla siguiente se muestra la secuencia de acciones a realizar tras un disparo debido a una incidencia detectada por la unidad de control MicroLogic X. En los párrafos siguientes se explica cada acción con más detalle.

Paso

Acción

1

Identifique la causa del disparo.

2

Pulse Aceptar para ver detalles de la causa del disparo en la pantalla:

  • Un código que identifica la causa del disparo.

  • Un mensaje de disparo que describe la causa de la incidencia.

  • La fecha y la hora a las que se ha producido la incidencia.

3

Consulte la lista de posibles incidencias detectadas y realice las acciones recomendadas para reiniciar tras el disparo.

4

Pulse Aceptar para confirmar el disparo y volver al menú Inicio.

5

Rearmar el interruptor automático.

6

Pulse el botón de prueba/restablecimiento durante 3 segundos para restablecer los eventos retenidos y apagar los indicadores LED de causa del disparo y el indicador LED de servicio.

7

Cuando el interruptor automático esté preparado para cerrar, vuelva a cerrarlo.

Identificación de la causa del disparo

Indicador LED preparado

Indicador LED de servicio

Pantalla de MicroLogic X

Indicadores LED de causa del disparo

Descripción

Indicador LED Ready apagado.

Indicador LED de servicio encendido en rojo.

Todos los indicadores LED están encendidos.

Incidencia grave de la unidad de control MicroLogic X detectada durante la comprobación automática.

Indicador LED Ready en verde intermitente.

Indicador LED de servicio apagado.

Indicador LED Op. encendido.

Incidente con el interruptor automático detectado durante la comprobación automática.

Acciones recomendadas tras un disparo debido a una incidencia de MicroLogic X

07/2020: Events are conform to EventCensus 6.78 (08/2019), and latest events to EventCensus 6.89. Text in ‘Trip message’ column below = text in ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file.

07/2020: FYI: if text in ‘Trip message’ column below is different from ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file, it can be because the EventCensus ‘eHMI Description’ has evolved since the last update or it was decided (requester: Marketer JLeconte) to keep a more descriptive text (e.g. avoid abbreviations) for clearer understanding.

La siguiente tabla indica la acción que debe realizarse según el mensaje de disparo.

Para obtener más información, consulte los mensajes de eventos en DOCA0102•• MasterPacT MTZ -Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario.

Código

Mensaje de disparo

Descripción

Acción recomendada

0x1400

0x1404

0x1405

0x1406

0x1416

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado un fallo grave en el funcionamiento de la unidad de control.

NOTA: El funcionamiento defectuoso dispara o no dispara el interruptor automático, según el funcionamiento defectuoso detectado.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1402

Sensor de corriente interna desconectado

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que un sensor interno del interruptor automático se ha desconectado.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x1403

Sensor de corriente del neutro externo desconectado

La comprobación automática de la unidad de control ha detectado que el sensor de corriente de neutro externa del interruptor automático se ha desconectado.

Compruebe la conexión del sensor de corriente externa del neutro (ENCT).

0x6407

Disparo de autodiagnóstico

El interruptor automático se ha disparado tras un resultado no válido del microprocesador (Asic) de la unidad de control.

Prevea una sustitución de la unidad de control MicroLogic X.

0x641F

Sustituya el interruptor automático. Autodiagnóstico

El interruptor automático se disparó después de una avería importante de uno o dos sensores de corriente internos del interruptor automático.

Sustituya el interruptor automático.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.