DOCA0100ES-08

Bloqueo de las pantallas aislantes

Descripción

Una cuña de enclavamiento bloquea la pantalla aislante en la posición cerrada de modo que un aparato MasterPacT MTZ1 seccionable no se pueda conectar a su chasis.

Las pantallas aislantes superior e inferior se pueden bloquear de manera independiente.

Bloqueo de las pantallas aislantes

Coloque dos candados en las guías de enclavamiento de las pantallas superior e inferior para bloquear las pantallas.

Para obtener más información, consulte la siguiente hoja de instrucciones: NVE35509.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.