DOCA0100ES-08

Bloqueo del aparato en posición abierta con candados

Descripción

Se pueden usar candados opcionales para bloquear el MasterPacT MTZ1 en la posición abierta. Si el aparato está bloqueado, no se puede cerrar localmente con el botón pulsador de cierre ni de forma remota.

Para poder usar candados para bloquear el aparato en posición abierta, se necesita un accesorio opcional de enclavamiento en posición "abierto". Este accesorio permite el uso de un máximo de tres candados con una armella de 5-8 mm de diámetro.

Este accesorio no es compatible con el accesorio de enclavamiento con cerradura en posición "abierto" VSPO: los dos accesorios no se pueden utilizar a la vez.

Accesorio de enclavamiento en posición "abierto" VCPO

El accesorio de enclavamiento en posición "abierto" es un accesorio opcional que se monta en la cara frontal del aparato.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE56770.

Bloqueo del aparato en posición abierta

Paso

Acción

1

Mantenga pulsado el botón pulsador de apertura.

2

Con el botón de apertura pulsado, extraiga el tirador del accesorio de enclavamiento con candado en posición "abierto".

3

Inserte el candado en el tirador y ciérrelo. Suelte el botón pulsador de apertura.

Desbloqueo del aparato

Paso

Acción

1

Retire el candado.

2

El tirador del accesorio de enclavamiento en posición "abierto" se retrae.

3

Pulse el botón pulsador de cierre para cerrar el aparato.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?