DOCA0100ES-08

Unidad de control MicroLogic X: Descripción

Introducción

La unidad de control MicroLogic X incluye:

  • Indicador LED para supervisar el estado del interruptor automático

  • Una interfaz hombre-máquina local compuesta por un terminal gráfico con retroiluminación de color, botones contextuales y botones dedicados

  • Indicador LED para supervisar la causa de disparos y alarmas

Descripción de la unidad de control

A Indicador LED Ready

B Indicador LED de servicio

C Indicador LED ERMS

D Terminal gráfico

E Zona de comunicación inalámbrica NFC

F Botón de inicio

G Tres botones contextuales

H Botón Escape ESC

I Indicador LED Bluetooth

J Botón de activación de Bluetooth

K Botón de prueba para protección contra defecto a tierra y de diferencial (MicroLogic 6.0 X y 7.0 X)

L Botón de prueba/restablecimiento para los indicadores LED de causa de disparo y las alarmas

M Puerto mini-USB situado bajo una cubierta de goma

N Indicadores LED de sobrecarga y causa de disparo

O Cubierta para la batería interna

P Módulo de fuente de alimentación de tensión VPS (opcional)

Q Indicador LED VPS para indicar que el módulo VPS está alimentando la unidad de control

R Código QR para acceder a información sobre el producto

S Número de identificación de la unidad de control

T Tipo de unidad de control

U Conector del sensor con la intensidad asignada del interruptor automático

V Cubierta de plástico

Indicadores LED de estado

Indicador LED

Descripción

Ready

El indicador LED Ready parpadea lentamente cuando las funciones de protección estándar de la unidad de control están operativas.

El indicador LED de servicio alerta al usuario del estado del interruptor automático.

  • Indicador LED naranja: alarma de gravedad media detectada que requiere acción de mantenimiento no urgente.

  • LED rojo: alarma de gravedad alta detectada que requiere acción de mantenimiento inmediata.

ERMS

El indicador LED ERMS (Ajuste de mantenimiento para reducción de energía) presenta los siguientes estados:

  • Indicador LED azul: ERMS activado

  • Indicador LED apagado: ERMS desactivado

Pantalla con botones contextuales y dedicados

La pantalla y los botones de la HMI local permiten realizar las siguientes acciones:

  • Navegar por la estructura de menús.

  • Mostrar los valores supervisados.

  • Acceder a los ajustes de configuración y editarlos.

Zona de comunicación NFC

La zona de comunicación NFC permite establecer una conexión NFC entre un smartphone con EcoStruxure Power Device y la unidad de control MicroLogic X. Una vez establecida la conexión, los datos de funcionamiento del interruptor automático se cargan automáticamente en el smartphone.

Botón de activación e indicador LED de Bluetooth

El botón de activación Bluetooth se utiliza para establecer una conexión Bluetooth® de bajo consumo entre un smartphone que ejecuta el EcoStruxure Power Device y la unidad de control MicroLogic X. Una vez establecida la conexión, el interruptor automático podrá supervisarse y controlarse desde el smartphone.

Cuando el indicador LED Bluetooth parpadea, indica que la unidad de control MicroLogic X se está comunicando con un aparato Bluetooth.

Botón de pruebas

El botón de prueba permite probar la protección de defecto a tierra para MicroLogic 6.0 X y la protección de diferencial para MicroLogic 7.0 X.

Indicadores LED de sobrecarga y causa de disparo

Las indicaciones de los cuatro indicadores LED de causa de disparo dependerán del tipo de unidad de control MicroLogic X.

Indicadores LED

Descripción

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X: Prealarma de sobrecarga. La carga supera el 90 % y es inferior al 105 % del ajuste Ir de protección de largo retardo.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X: Alarma de sobrecarga. La carga supera el 105 % del ajuste Ir de la protección de largo retardo.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X: Disparo debido a protección de largo retardo.

  • MicroLogic 2.0 X: Disparo debido a protección instantánea.

  • MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X: Disparo debido a protección de corto retardo o protección instantánea.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X: No aplicable.

  • MicroLogic 6.0 X: Disparo debido a la protección de defecto a tierra.

  • MicroLogic 7.0 X: Disparo debido a la protección de diferencial.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X: Disparo debido a protecciones opcionales.

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X: Se ha detectado un resultado no válido de la unidad de control MicroLogic durante la comprobación automática.

NOTA: Si la unidad de control MicroLogic X no recibe alimentación, los indicadores LED de causa del disparo se apagarán transcurridas 4 horas. Tras este periodo, pulse el botón de prueba/restablecimiento para encenderlos de nuevo.

Botón de prueba/restablecimiento

El botón Prueba/restablecimiento realiza las siguientes funciones:

  • Prueba de la batería interna o comprobación del funcionamiento de los indicadores LED: mantenga pulsado el botón Prueba/restablecimiento menos de 3 segundos. Los cuatro indicadores LED de causa de disparo se apagan durante un segundo. Uno de los resultados siguientes:

    • Los cuatro indicadores LED de causa de disparo se encienden durante dos segundos: la batería está en buen estado.

    • Los cuatro indicadores LED de causa de disparo parpadean secuencialmente durante dos segundos: la batería está a punto de agotar su vida útil. Sustituya la batería.

    • Los cuatro indicadores LED de causa de disparo no se encienden: sustituya la batería.

    NOTA: Esta prueba debe realizarse inmediatamente después de sustituir la batería interna para comprobar el correcto funcionamiento de la nueva batería. Posteriormente, puede realizarse en cualquier momento de la vida útil de la batería interna.
  • Restablecimiento de los eventos con enclavamiento: mantenga pulsado el botón Prueba/restablecimiento durante más de 3 segundos para restablecer los eventos con enclavamiento. Los indicadores LED de causa de disparo y el indicador LED de servicio se apagan.

Puerto mini-USB

Retire la cubierta de goma del puerto mini-USB para conectar los siguientes aparatos:

  • Un Mobile Power Pack para suministrar alimentación a la unidad de control MicroLogic X.

  • Un smartphone que tenga instalada la EcoStruxure Power Device a través de una conexión USB OTG.

  • Un PC en el que se ejecute el software EcoStruxure Power Commission.

NOTA: La unidad de control MicroLogic X no es compatible con las memorias USB. Aunque se conecte una memoria USB utilizando un adaptador, no se transfieren datos.

Código QR

Al escanear el código QR de la parte frontal de una unidad de control MicroLogic X con un smartphone que disponga de un lector de códigos QR y de conexión a Internet, se muestra la página de inicio de Go2SE. En la página de inicio se muestra información acerca del aparato, así como una lista de menús.

Número de identificación de la unidad de control

El número de identificación está formado por los siguientes elementos:

  • El número de serie de la unidad de control MicroLogic X con el formato PPPPPPYYWWDLNNNLV8·····, donde los códigos se definen de la siguiente manera:

    • PPPPPP: Código de la planta

    • AA: Año de fabricación (00 a 99), por ejemplo 16 para 2016

    • WW: semana de fabricación (01 a 53)

    • D: Día de la semana, donde 1 representa el lunes, por ejemplo, 5 el viernes

    • L: Código único de línea de fabricación o código de máquina dentro de la planta

    • NNNN: Número único de producto (0001 a 9999) generado el día de la fabricación, por la línea de fabricación de la planta o la máquina

  • La referencia comercial de la unidad de control con el formato LV8•••••.

Utilice el número de identificación para registrar la unidad de control MicroLogic X por medio de mySchneider, la aplicación móvil de atención al cliente.

Al registrar la unidad de control MicroLogic X se asegura de que sus registros se mantienen actualizados y, además, permite su trazabilidad.

Tipo de unidad de control

Este código indica el tipo de unidad de control MicroLogic:

  • El número (por ejemplo, 6.0) define los tipos de protección que ofrece la unidad de control en cuestión.

  • La letra (X) identifica el rango de la unidad de control.

Batería interna

En ausencia de otra fuente de alimentación, la batería interna suministra alimentación a los indicadores LED de causa del disparo y a las principales funciones de diagnóstico.

Módulo de fuente de alimentación VPS

El módulo VPS proporciona alimentación interna para la unidad de control MicroLogic X.

El módulo VPS es opcional para MicroLogic 2.0 X, 5.0 X y 6.0 X. Se instala de serie en MicroLogic 7.0 X.

Conector del sensor

Las gamas de protección dependen de la corriente nominal In, definida por el conector del sensor que hay debajo de la unidad de control MicroLogic X.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.