DOCA0100ES-08

Desconexión del aparato seccionable

Condiciones de manipulación del aparato seccionable

Para conectar o desconectar el aparato seccionable es necesario insertar la manivela. La manivela no se puede insertar si el chasis está enclavado mediante cerraduras, candados o la puerta está bloqueada.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las prácticas de trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el servicio de este equipo solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Use la manivela proporcionada para montar o desmontar el aparato en el chasis.
  • No use herramientas eléctricas para el montaje.
  • No gire la manivela una vez que el botón pulsador de posición de desbloqueo haya saltado hacia fuera.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Paso del aparato de la posición enchufado a la de test

Paso

Acción

1

Pulse el botón pulsador de apertura para abrir el aparato.

2

Retire la manivela de su ubicación de almacenamiento.

3

Inserte la manivela en la inserción correspondiente.

4

Pulse el botón de desbloqueo de posición.

5

Gire la manivela hacia la izquierda.

Resultado: El aparato avanza en el chasis.

6

Al llegar a la posición de test, el botón de desbloqueo de posición salta y el mecanismo bloquea la manivela.

Resultado: El aparato está en la posición de test.

Paso del aparato de la posición de test a la de desenchufado

Paso

Acción

1

Pulse el botón de desbloqueo de posición.

2

Gire la manivela hacia la izquierda.

Resultado: El aparato avanza en el chasis.

3

Al llegar a la posición de desconexión, el botón de desbloqueo de posición salta y el mecanismo bloquea la manivela.

Resultado: El aparato está en posición desconectada.

4

Retire la manivela de la inserción.

5

Ponga de nuevo la manivela en su ubicación de almacenamiento.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.