DOCA0100ES-08

Accesorios de funcionamiento

Bobinas de disparo XF, MX y MN

Las bobinas XF, MX y MN son accesorios opcionales montados dentro del aparato. Pueden ser de tipo estándar o de tipo de diagnóstico y comunicación (estándar o con función de diagnóstico para bobina de disparo MN).

Las bobinas de disparo estándar están diseñadas para recibir órdenes de funcionamiento de tipo impulso o de tensión mantenida.

Bobina de cierre XF (estándar o con función de diagnóstico y comunicación)

La bobina de cierre XF cierra el interruptor automático de forma instantánea cuando recibe alimentación, si el mecanismo de muelle resorte está cargado. La duración mínima de la orden de funcionamiento de pulso debe ser de 200 ms.

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • Bobina de cierre estándar XF: NVE40749

  • Bobina de cierre comunicante XF: NVE40766

Bobina de apertura MX (estándar o con función de diagnóstico y comunicación)

La bobina de apertura MX abre el interruptor automático de forma instantánea cuando recibe alimentación. La duración mínima de la orden de funcionamiento de pulso debe ser de 200 ms. La bobina de apertura estándar MX bloquea el interruptor automático en la posición ABIERTO si se mantiene el comando.

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • Bobina de apertura estándar MX: NVE40749

  • Bobina de apertura comunicante MX: NVE40766

Bobina de disparo MN (estándar o con función de diagnóstico)

La bobina de disparo MN abre instantáneamente el interruptor automático cuando su tensión de alimentación cae hasta un valor entre el 35 % y el 70 % de su tensión nominal. Si la bobina no tiene alimentación, no se puede cerrar el interruptor automático, de forma manual o eléctrica. Cualquier intento de cerrar el interruptor automático no tiene ningún efecto en los contactos principales. El cierre del interruptor automático se vuelve a activar cuando la tensión de alimentación de la bobina vuelve al 85 % de su valor nominal.

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • Bobina de disparo estándar MN: NVE40749

  • Bobina de dispara MN con función de diagnóstico: NVE40766

Módulo de seccionamiento para bobinas de disparo comunicantes

El módulo de seccionamiento interno para las unidades de control MicroLogic X proporciona un doble aislamiento conforme a IEC 60664-1 (hasta 12 kV). También proporciona aislamiento entre los tipos de bobina XF, MX y MN.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE40748.

Botón pulsador de cierre eléctrico BPFE

Se trata de un accesorio opcional que va montado en la cubierta frontal del aparato.

El botón pulsador de cierre eléctrico BPFE lleva a cabo el cierre eléctrico del interruptor automático. Tiene en cuenta las condiciones internas de cierre del aparato y las condiciones externas que forman parte del sistema de control y supervisión de la instalación. Se conecta a la bobina de cierre estándar o comunicante XF.

Si se está usando BPFE, se recomienda bloquear el acceso al botón pulsador de cierre usando el accesorio VBP, debido a el botón pulsador de cierre no tiene en cuenta las condiciones internas y externas.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE40771.

Contacto preparado para cerrar PF

Se trata de un accesorio opcional que se monta en el interior del aparato.

El contacto preparado para cerrar PF entrega de forma remota la señalización que se entrega localmente mediante el testigo de posición "preparado para cerrar".

Consiste en un contacto conmutado que señala de forma remota que el interruptor automático está preparado para cerrar, es decir:

  • El interruptor automático está en posición abierta.

  • El mecanismo de muelle resorte está cargado.

  • No hay ninguna orden de apertura pendiente.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE35466.

Motorreductor MCH

Se trata de un accesorio opcional que se monta en el interior del aparato.

El motorreductor MCH carga automáticamente el mecanismo de muelle resorte cuando el aparato está cerrado, permitiendo el cierre instantáneo del aparato tras la apertura.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE35514.

Rearme eléctrico a distancia de RES

Se trata de un accesorio opcional que se monta en el interior del aparato.

Tras el disparo, esta función restablece el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE, y el indicador mecánico y permite el cierre del interruptor automático.

Con esta opción es obligatorio el uso de una orden de cierre XF.

El rearme eléctrico a distancia de RES no es compatible con el contacto de indicación de fallo y disparo adicional de SDE2 porque están instalados en el mismo lugar físico.

Módulo de conmutación ESM ERMS

Se trata de un accesorio opcional que se monta en el interior del aparato.

El módulo de conmutación ESM ERMS se utiliza para activar la configuración de protección de ERMS. El módulo ESM funciona junto con el módulo digital de ERMS, que también debe instalarse.

El módulo de conmutación ESM ERMS no es compatible con los contactos programables de M2C porque están instalados en el mismo lugar físico.

Para la instalación del módulo de conmutación ESM ERMS, póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric.

Contador de maniobras mecánico CDM

Se trata de un accesorio opcional que se monta en el interior del aparato.

El contador de maniobras mecánico CDM cuenta el número de ciclos de funcionamiento y está visible en el panel frontal. Es compatible con las funciones de control manual y eléctrico.

Esta opción es obligatoria para todos los sistemas inversores de redes.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE35516.

Módulo de puerto ULP

El módulo de puerto ULP es un accesorio opcional que está montado con los borneros del aparato.

El módulo de puerto ULP:

  • Suministra la unidad de control MicroLogic X.

  • Integra la terminación ULP.

  • Permite la conexión con módulos ULP externos, como el módulo IO o la interfaz IFE Ethernet.

Interruptor automático fijo:

Interruptor automático seccionable:

Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric:

  • Módulo de puerto ULP para MasterPacT MTZ1 fijo: NVE40791

  • Módulo de puerto ULP para MasterPacT MTZ1 seccionable: NVE40796

Interfaz EIFE integrada Ethernet

Se trata de un accesorio opcional que va montado en el chasis del interruptor automático seccionable.

La interfaz EIFE integrada Ethernet permite que los interruptores automáticos seccionables MasterPacT MTZ se conecten a una red Ethernet con los siguientes protocolos:

  • Modbus TCP/IP

  • IEC 61850 con adición de IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module

Proporciona acceso digital a todos los datos proporcionados por la unidad de control MicroLogic X. Además, supervisa la posición del aparato en el chasis: enchufado, test y desenchufado.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE23550.

Para obtener información sobre el uso, consulte DOCA0106•• Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario.

Interfaz IFE Ethernet para un interruptor automático

La interfaz IFE Ethernet proporciona un acceso Ethernet a un solo interruptor automático con los siguientes protocolos:

  • Modbus TCP/IP

  • IEC 61850 con adición de IEC 61850 para MasterPacT MTZ Digital Module

El interruptor automático está conectado a la IFE interfaz a través del módulo de puerto ULP y un cable ULP prefabricado.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: HRB49218.

Para obtener información sobre el uso, consulte DOCA0142•• Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario.

Servidor de panel IFE Ethernet

El servidor de panel IFE Ethernet proporciona un acceso Ethernet a uno o varios interruptores automáticos con el protocolo Modbus TCP/IP. Permite las siguientes arquitecturas de comunicación:

  • Un único interruptor automático conectado al servidor IFE a través del módulo de puerto ULP.

  • Hasta 11 interruptores automáticos a través de interfaces IFM Modbus-SL apiladas en el servidor IFE.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: HRB49218.

Para obtener información sobre el uso, consulte DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario.

Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor automático

La interfaz IFM Modbus-SL proporciona acceso a una red de comunicación de línea serie Modbus a un único aparato. El aparato se conecta a la interfaz IFM a través del módulo de puerto ULP y un cable ULP prefabricado.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE85393.

Módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático

El módulo de aplicación de entrada/salida IO para un interruptor automático es uno de los componentes de la arquitectura ULP.

El módulo de aplicación IO mejora las funciones de control y supervisión gracias a sus aplicaciones integradas. Sus recursos son:

  • Seis entradas digitales con alimentación autónoma para el contacto seco NO y NC o el contador de pulsos.

  • Tres salidas digitales que son relés biestables (5 A como máximo).

  • Una entrada analógica para el sensor de temperatura Pt100.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: HRB49217.

Para obtener información sobre el uso, consulte DOCA0055•• Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario.

Módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático

El módulo de pantalla frontal FDM121 para un interruptor automático muestra las mediciones, las alarmas y los datos de ayuda para la utilización en una sola unidad funcional inteligente con un interruptor automático Compact o Masterpact.

La pantalla FDM121 con la versión de firmware 004.000.009 o superior es compatible con las unidades de control MicroLogic X. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse.

Para obtener información acerca de la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: QGH80971.

Para obtener información sobre el uso, consulte DOCA0088•• Enerlin'X FDM121 - Módulo de pantalla frontal para un interruptor automático - Guía del usuario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.