DOCA0100ES-08

Solución de problemas: Operaciones de control desde el módulo IO

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

Definición

Las operaciones de control incluyen comandos para abrir y cerrar el aparato desde el módulo IO con la aplicación predefinida Funcionamiento del interruptor.

Para obtener información sobre las operaciones de control del módulo IO, consulte DOCA0055•• Enerlin'X IO - Módulo de aplicación de entrada/salida para un interruptor automático - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

El aparato no se puede controlar desde el módulo IO

Descripción del problema

Síntoma

Causas posibles

Soluciones

El aparato no se puede abrir ni cerrar.

El módulo IO no está configurado para la aplicación predefinida Funcionamiento del interruptor 2.

Configure el módulo IO para la aplicación predefinida Funcionamiento del interruptor 2 utilizando el conmutador rotativo y pulsando el botón de prueba/restablecimiento durante 5 segundos para validar la configuración.

El modo de control del aparato está establecido en manual.

Cambie el modo de control a automático.

Las órdenes de apertura o cierre locales conectadas a las entradas digitales I5 o I6 no controlan el aparato.

El modo de control del aparato está establecido en remoto.

Cambie el modo de control a local utilizando el selector de modo de control conectado a la entrada digital I1 del módulo IO (I1=0).

Las órdenes de apertura o cierre remotas conectadas a las entradas digitales I2 o I3 no controlan el aparato.

El modo de control del aparato está establecido en local.

Cambie el modo de control a remoto utilizando el selector de modo de control conectado a la entrada digital I1 del módulo IO (I1=1).

El aparato no se puede cerrar.

El comando de cierre se ha inhibido a causa del módulo IO configurado en la aplicación predefinida Funcionamiento del interruptor 2.

Active el comando de cierre utilizando el selector conectado en la entrada digital I4 del módulo IO (I4=1).

El comando de cierre se ha inhibido debido a un comando procedente de la red de comunicación o el software EcoStruxure Power Commission.

En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú Revisión del aparato > Aparatos, cambie el valor del parámetro Interruptor de cierre remoto inhibido de Activado por comunicación a Desactivado.

La inhibición de cierre mediante el módulo IO no está operativa

Descripción del problema

Posible causa

Solución

El aparato puede estar cerrado mientras el selector conectado a una entrada digital del módulo IO está establecido en Inhibir (I4=0).

El ajuste de MicroLogic X Breaker closing by digital input (Cierre del interruptor mediante entrada digital) está desactivado.

En el software EcoStruxure Power Commission, en el menú General, en Inhibición de cierre del interruptor, cambie el valor del parámetro Permitir control mediante una entrada digital a Activado.

Comprobaciones adicionales

Si las acciones de solución de problemas descritas anteriormente no funcionan, el problema puede deberse a las operaciones mecánicas o eléctricas del aparato. Consulte la información de solución de problemas de los apartados Operaciones de control mecánico y Operaciones de control eléctrico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.