DOCA0100ES-08

Aparato seccionable

Definición

Un aparato seccionable está compuesto por la parte móvil (también llamada el aparato) y la parte fija (o chasis).

Descripción de la parte móvil del aparato seccionable

En la imagen siguiente se muestra la versión estándar de la parte móvil de un aparato seccionable (sin accesorios opcionales).

A Empuñadura de maniobra

B Cámara de corte

C Botón de rearme después de defecto azul

D Botón pulsador de apertura

E Botón pulsador de cierre

F Cubierta del bloque de contactos desconectable

G Cubierta delantera

H Maneta de rearme del mando de cierre

I VBP Cubierta de bloqueo del botón pulsador (opcional)

J Placa de características

K Testigo de rearme del aparato y de posición "preparado para cerrar"

L Testigo de posición de los contactos principales

M Ventana para leer el contador de maniobras mecánico CDM (opcional)

N Unidad de control

O Tapa transparente de la unidad de control

Descripción de accesorios del aparato seccionable

En la siguiente imagen se muestran los accesorios disponibles para la parte móvil de un aparato seccionable.

A VDC Dispositivo antierror

B Bloque de contactos desconectable

C Cuatro contactos de señalización OF (suministrados de serie)

D MCH Motorreductor

E CDM Contador de maniobras mecánico

Z1, Z2 Vea las siguientes imágenes

En la siguiente imagen se muestran de manera ampliada los accesorios de la parte móvil de un aparato seccionable.

F Contacto de señalización de defecto eléctrico SDE1 estándar

G Contacto de señalización de defecto eléctrico SDE2 opcional o rearme eléctrico a distancia RES

H Microinterruptor

I M2C Contactos programables o módulo de conmutación ESM ERMS

J Módulo de seccionamiento

K MN Bobina de disparo por infratensión o bobina de apertura MX 2

L XF Bobina de cierre

M MX1 bobina de apertura

N PF Contacto preparado para cerrar

O VSPO Bloqueo de posición OFF con cerraduras (no compatible con el botón pulsador BPFE)

P VCPO Bloqueo de posición OFF con candados

Q BPFE Botón pulsador de cierre eléctrico

Descripción del chasis

En la imagen siguiente se muestra la versión estándar del chasis (sin accesorios opcionales).

A Empuñadura de maniobra

B Borneros para accesorios estándar

C Placa de identificación del bornero

D Enclavamiento del chasis mediante candados

E Indicador de posición de la parte móvil

F Inserción de la manivela de enchufado

G Botón pulsador de posición de desbloqueo

H Ubicación de la manivela

I Manivela

J Empuñadura seccionable

K Riel de extensión

L Pantalla aislante superior

M Pantalla aislante inferior

Descripción de accesorios del chasis

En la imagen siguiente se muestran los accesorios disponibles para el chasis.

A VDC Dispositivo antierror

B Borneros para accesorios opcionales

C Cable entre el módulo del puerto ULP y la interfaz EIFE

D EIFE Interfaz Ethernet integrada

E VSPD Enclavamiento del chasis mediante cerraduras

F VPOC Interenclavamiento del botón de apertura-acceso a la manivela con puerta abierta

G Tapa de la regleta de bornes auxiliar del interruptor automático

H VPEC Enclavamiento de puerta

Descripción de los borneros del chasis

Bornero suministrado de serie en el chasis

Bornero opcional del chasis

Asignación de los borneros del chasis

En la siguiente tabla se describen la asignación y disponibilidad de los borneros para interruptores automáticos e interruptores en carga seccionables:

  • Los borneros estándar se incluyen en el chasis, aunque los accesorios asociados no están instalados en el aparato.

  • Los borneros opcionales solo se incluyen en el chasis si los accesorios opcionales asociados están instalados en el aparato.

  • N/A indica que los borneros y los accesorios opcionales asociados no son compatibles con el aparato.

Bloque

Marcas

Descripción

Interruptor automático

Interruptor en carga

A

CE2-CE3

2 contactos de posición enchufado CE

Opcional

Opcional

B

COM

Bornero para la fuente de alimentación externa de la unidad de control MicroLogic X

Estándar

N/A

o el módulo de puerto ULP

Opcional

N/A

UC1

Enclavamiento selectivo de zona (ZSI), trafo rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF

Estándar

Estándar

UC2

Sensor externo neutro, trafo rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF

Estándar

Estándar

SDE2/RES

Contacto de señalización de defecto eléctrico adicional SDE2

Opcional

N/A

o rearme eléctrico a distancia RES

M2C/ESM/UC4

Contacto programable M2C

Módulo de conmutación ESM ERMS

o conector de tensión externo

Opcional

N/A

UC3

Conector de tensión externo

Estándar en interruptor automático 3P

Opcional en interruptor automático 4P

N/A

SDE1

Contacto de señalización de defecto eléctrico SDE1

Estándar

Estándar

MN/MX2

Bobina de disparo MN

o bobina de apertura MX2

Estándar

Estándar

MX1

Bobina de apertura MX1

Estándar

Estándar

XF

Bobina de cierre XF

Estándar

Estándar

PF

Contacto preparado para cerrar PF

Estándar

Estándar

MCH

Motorreductor MCH

Estándar

Estándar

OF1-OF4

4 contactos de señalización OF

Estándar

Estándar

C (sin interfaz EIFE)

CD1-CD2

2 contactos de posición desenchufado CD

Opcional

Opcional

CE1

1 contacto de posición enchufado CE

CT1

1 contacto de posición de test CT

C (con interfaz EIFE)

EIFE

Interfaz Ethernet incorporada EIFE

Opcional

N/A

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.