DOCA0100ES-08

Página de inicio de Go2SE

Presentación

Al escanear el código QR de la cara delantera de un aparato MasterPacT MTZ con un smartphone que disponga de un lector de códigos QR y de conexión a Internet, se muestra la página de inicio de Go2SE.

En la página de inicio se muestra información acerca del aparato, así como una lista de menús.

Descripción de la página de inicio

Es posible acceder a la página de inicio desde smartphones Android y iOS. Muestra la misma lista de menús con ligeras diferencias en la presentación.

En el siguiente ejemplo se muestra la página de inicio en un smartphone iOS:

  1. Referencia comercial de la unidad de control MicroLogic X

  2. Tipo de unidad de control MicroLogic X

  3. Número de serie

  4. Menús de la página de inicio. Consulte las siguientes descripciones de los menús para obtener más información.

  5. Vínculo a Registro de productos Schneider Electric para registrar su producto

  6. Aplicaciones que se pueden descargar

Características

Seleccionar este menú permite acceder a la hoja de datos del producto, donde encontrará información detallada sobre la unidad de control MicroLogic X.

Documentación

Seleccionar este menú permite acceder a un submenú con las siguientes opciones:

  • Documentos del ciclo de vida de los activos: da acceso a Asset Lifecycle Manager.

    Asset Lifecycle Manager es un servicio web que permite consultar, almacenar y compartir documentación vinculada con los activos en un entorno Schneider Electric. El acceso a Asset Lifecycle Manager está limitado a los usuarios autorizados.

    Asset Lifecycle Manager ofrece acceso a la lista de materiales del interruptor automático MasterPacT MTZ.

  • Documentación del producto: proporciona acceso a las publicaciones técnicas de MasterPacT MTZ, entre las que se incluyen:

    • MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic X - Guía del usuario

    • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

    • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

    • Todas las hojas de instrucciones de aparatos MasterPacT MTZ y unidades de control MicroLogic X

  • Documentación del producto: proporciona acceso a las publicaciones técnicas de MicroLogic X

EcoStruxure Power DeviceAplicación

Al seleccionar esta aplicación accede a la EcoStruxure Power Device, que se puede descargar e instalar en smartphones Android y iOS. Para conocer la compatibilidad de los smartphones, compruébela en la tienda de aplicaciones.

Aplicación mySchneider

Al seleccionar esta aplicación accede a la aplicación móvil mySchneider de atención al cliente de Schneider Electric, que se puede descargar en smartphones Android y iOS. Para conocer la compatibilidad de los smartphones, compruébela en la tienda de aplicaciones. La aplicación Customer Care ofrece instrucciones de autoservicio y acceso fácil a información y ayuda experta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.