DOCA0100ES-08

Rearme del interruptor automático

Condiciones de rearme

Tras un disparo, se debe rearmar el interruptor automático antes de cerrarlo.

El rearme se puede realizar en todos los modos de control.

Rearme del interruptor automático

El interruptor automático se puede rearmar de distintas maneras, según su configuración y sus accesorios:

Tipo de rearme

Accesorios

Acción de rearme

Mecánica con el botón de rearme después de defecto azul

Pulse el botón de rearme después de defecto azul de la parte frontal del interruptor automático. Siempre se puede realizar esta acción de rearme. Al pulsar el botón de rearme después de defecto azul se rearma el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE, lo que permite cerrar el interruptor automático.

Automática (opción de rearme automático RAR)

  • Bobina de cierre estándar o comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

Después de un disparo, el rearme automático RAR permite cerrar el interruptor automático sin que se pulse el botón azul de rearme después de defecto. Con esta opción, es obligatorio el uso de una bobina de cierre XF.

El indicador mecánico y el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE permanecen en la posición de defecto detectado.

Para rearmar el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE y el testigo mecánico, pulse el botón de rearme después de defecto azul.

Eléctrica con botón pulsador externo

  • Botón pulsador externo conectado por el cliente

  • Rearme eléctrico a distancia RES

  • Bobina de cierre estándar o comunicante XF

  • Módulo de seccionamiento

  • Motorreductor MCH

Pulse el botón pulsador externo, que está conectado al rearme eléctrico a distancia RES a través del bornero del cliente.

Con esta opción es obligatorio el uso de la bobina de cierre XF.

El rearme eléctrico a distancia RES rearma el contacto de señalización de defecto eléctrico SDE y el testigo mecánico, y permite el cierre del interruptor automático.

NOTA: El rearme eléctrico a distancia RES no es compatible con la opción SDE2.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.