DOCA0100ES-08

Inspección y configuración de MicroLogic X

@writer: This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Inspección visual

Paso

Acción

1

Anote la identificación del equipo, que incluye el nombre de subestación, el nombre de panel de conmutación, el tipo de aparato MasterPacT MTZ, el tipo de modelo de MicroLogic X y el número de serie, el tipo de MicroLogic X y la configuración de protección.

2

Compruebe que el aparato esté intacto, montado correctamente y bien fijado al panel de conmutación.

3

Compruebe la distancia trifásica en los borneros.

4

Compruebe que no haya restos de material de desecho en la parte trasera de la carcasa del aparato.

5

Compruebe que los bornes de conexión a tierra del aparato estén firmemente conectados con los cables correctos de conexión a tierra.

6

Compruebe que todas las superficies externas estén intactas.

7

Rectifique las no conformidades, si fuese posible. Todas las no conformidades del equipo se deben remitir a gestión de activos.

Condición de conexiones y auxiliares

Compruebe el montaje del aparato en el panel de conmutación y la tensión de todas las conexiones (conexión principal y conexiones auxiliares).

Compruebe que todos los auxiliares y accesorios están instalados correctamente:

  • Equipos auxiliares eléctricos

  • Borneros

  • Conexiones de circuitos auxiliares

Comprobación de compatibilidad del firmware

Al utilizar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission, compruebe que el firmware de la unidad de control MicroLogic X y los módulos ULP de la unidad funcional inteligente (IMU) estén actualizados y sean compatibles entre sí y con los Digital Modules instalados. Los módulos ULP son las interfaces de comunicación EIFE, IFE o IFM, el módulo IO y la pantalla FDM121.

Paso

Acción

1

Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto mini-USB frontal de la unidad de control MicroLogic X.

2

Establezca una conexión. El software EcoStruxure Power Commission lee los parámetros de la unidad de control.

3

En EcoStruxure Power Commission, utilice la matriz de compatibilidad/estado del firmware en todo el sistema para mostrar:

  • La versión de firmware instalada de los aparatos IMU (unidad de control MicroLogic X y módulos ULP).

  • La última versión del firmware de los aparatos que están disponibles en el sitio web de actualizaciones del sistema de Schneider Electric.

  • Las acciones recomendadas para obtener un sistema compatible.

Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

NOTA: La versión del firmware de la pantalla FDM121 debe ser la 004.000.009 o superior para garantizar la compatibilidad con las unidades de control MicroLogic X. Las versiones anteriores del firmware deberán actualizarse; consulte Solución de problemas.

4

Siga las acciones recomendadas para obtener un sistema compatible.

Configuración de MicroLogic X

AVISO
RIESGO DE FUNCIONAMIENTO NO DESEADO
  • Solo personal cualificado debe ser el encargado de configurar y preparar el aparato, usando los resultados del estudio del sistema de protección de la instalación.
  • Durante la puesta en marcha de la instalación y después de cualquier modificación, compruebe que la configuración de MicroLogic B/BP y los ajustes de las funciones de protección sean acordes con los resultados de este estudio.
  • Las funciones de protección de MicroLogic B/BP están establecidas de manera predeterminada en su valor mínimo, a excepción de la función de protección de largo retardo, que se establece de manera predeterminada en su valor máximo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Compruebe la configuración con el software EcoStruxure Power Commission conectado a la unidad de control MicroLogic X.

Paso

Acción

1

Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission instalado mediante un cable al puerto mini-USB frontal de la unidad de control MicroLogic X.

2

Establezca una conexión. El software EcoStruxure Power Commission lee los parámetros de la unidad de control.

3

Compruebe que la configuración leída en la unidad de control coincide con los requisitos de la aplicación. Si es necesario, corrija la configuración con el software EcoStruxure Power Commission:

  • La configuración de protección se debe definir según el estudio del sistema de protección de la instalación.

  • Otra configuración se debe definir según la aplicación.

4

Compruebe que la fecha y la hora estén establecidas. Si es necesario, establézcalas en la pantalla de MicroLogic X en Inicio > Configuración > General > Fecha y hora.

5

Complete los datos del proyecto y el aparato.

6

Genere el informe del proyecto con el software EcoStruxure Power Commission y guarde o imprima el informe del proyecto según sus necesidades.

NOTA: Las funciones de protección disponibles dependen del tipo de unidad de control MicroLogic X y sus módulos digitales opcionales asociados.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.