NVE3860703-09

激活的报警列表和报警历史记录

每次出现的低、中或高优先级报警均会存储在激活的报警列表中,并记录在报警历史记录中。

激活报警列表一次可包含 40 个条目。该列表以循环缓冲器的形式工作,当进入激活的报警列表的条目超过 40 个时,新条目将取代旧条目。激活的报警列表中的信息不是永久性的,当测量仪复位时将重新初始化。

报警历史记录包含 40 个条目。该记录也以循环缓冲器的形式工作,新进来的条目将取代旧条目。报警历史记录中的信息是永久性的,当测量仪复位时将予以保留。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?