NVE3860703-09

导航符号

导航符号指示测量仪显示屏上相关按钮的功能。
符号 说明 操作
向右箭头 向右滚动并显示更多菜单项目或将光标向右移动一个字符
向上箭头 退出屏幕并返回上一级
小的向下箭头 在选项列表中向下移动光标或显示下面更多选项
小的向上箭头 在项目列表中向上移动光标或显示上面更多项目
向左箭头 向左移动光标一个字符
加号 增大突出显示的值或显示列表中的下一项。
减号 显示列表中的前一项

到达最后一个屏幕时,再次按向右箭头可循环浏览屏幕菜单。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?