NVE3860703-09

使用 ION Setup 设置报警

您可以使用 ION Setup 来创建和设置报警。
  1. 启动 ION Setup 并连接至您的测量仪。
  2. 打开Alarming屏幕。
  3. 选择要配置的报警,然后单击Edit
  4. 按照不同的报警设置部分中的说明,配置设置参数。

    有关更多信息,请参阅ION Setup“Device Configuration Guide”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?