NVE3860703-09

使用 ION Setup 配置数字输出

您可使用 ION Setup 来配置数字输出。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 导航到 I/O configuration > I/O Setup
  4. 选择要配置的数字输出,然后单击编辑

    系统将显示该数字输出的设置屏幕。

  5. Label 字段中为该数字输出输入一个描述性名称。
  6. 根据需要对其它设置参数进行配置。
  7. 单击Send保存更改。

    可以使用 ION Setup 设置的数字输出设置参数

    参数

    数值

    描述

    标签 使用此字段可更改默认标签以及为此数字输出指定描述性名称。
    Control Mode External, Alarm, Energy

    此字段显示了数字输出如何发挥功能。

    • External:该数字输出可通过软件或通过通讯发送的命令由 PLC 来进行远程控制。

    • Alarm:该数字输出与报警系统关联。测量仪在报警被触发时向数字输出端口发送一个脉冲。

    • Energy:该数字输出与电能脉冲相关联。选中此模式后,您可以选择电能参数,然后设置脉冲率(脉冲数/kW)。

    Behavior Mode Normal, Timed, Coil Hold
    • Normal:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。在触发外部模式的情况下,该数字输出保持为“开”状态,直到计算机或 PLC 发送“关”命令。在触发报警模式的情况下,数字输出保持为“开”状态,直到跨过退出点。

    • Timed:该数字输出在由“上电时间”设置寄存器定义的时间段内始终保持为“开”。

    • Coil Hold:当控制模式设置为 External 或 Alarm 时应用此模式。对于与数字输出关联的单元报警,您必须将操作模式设置为绕组。该输出在收到“激励”命令时打开,在收到“绕组释放”命令时关闭。在控制电源断开的情况下,该输出记忆并返回到控制电源断开时所处的状态。

    On Time (s) 0 至 9999 此设置定义了脉冲宽度(ON time),单位为秒。
    注: 在电能模式下,数字输出脉冲“开”的时间被固定为 20 毫秒。
    Select Alarms 所有可用的报警 当控制模式设置为报警时应用。选择一个或多个要监控的报警。
    Associations 如果数字输出已经与其它测量仪功能关联,此字段则显示其它信息。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?