NVE3860703-09

使用 ION Setup 配置状态输入

状态输入端口(S1 和 S2)可使用 ION Setup 来进行配置。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 导航到 I/O configuration > I/O Setup
  4. 选择要配置的状态输入,然后单击 Edit

    系统将显示该状态输入的设置屏幕。

  5. 为该状态输入的 Label 输入一个描述性名称。
  6. 根据需要对其它设置参数进行配置。
  7. 单击Send保存更改。

    通过 ION Setup 提供的状态输入设置参数

    参数 数值 描述
    标签 使用此字段可更改默认标签以及为此状态输入指定描述性名称。
    Control Mode Normal

    此字段显示了状态输入如何发挥功能。

    • Normal:该状态输入与其他测量仪功能没有关联。测量仪按正常的方式对输入脉冲的数量进行计数和记录。

    Debounce 0 至 9999 去抖是为机械接触抖动而补偿的时间延迟。使用此字段可以设置外部信号必须保持某种状态多长时间(单位为毫秒)才能被认为是发生了有效的状态更改。
    Associations 如果状态输入已经与其他测量仪函数关联,则此字段显示其他信息。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?