NVE3860703-09

测量仪概述

PM2225C 测量仪是一款数字测量仪,结构紧凑,包装牢固,可以提供综合 3 相电气测量和负荷管理功能。

测量仪对满足您电能监控和成本管理应用的苛刻需求具有十分重要的意义。PM2225C 系列产品中的所有测量仪均符合 Class 1 或 Class 0.5S 精度标准,并具有高质量、安全可靠和经济实惠等特点,且外形紧凑,易于安装。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?