NVE3860703-09

测量仪的显示语言

如果您的测量仪配备有显示屏,则您可从多种语言中选择一种语言来显示测量值:

可选语言如下:

  • 英语

  • 法语

  • 西班牙语

  • 德语

  • 葡萄牙语

  • 俄语

  • 中文

  • 土耳其语

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?