功能汇总
| 参数 | PM2225C |
|---|---|
| Wh 精度等级 |
Class 1 或 Class 0.5S |
| VARh 精度等级 |
1.0 |
| 每个周期的采样率 | 64 |
电流:
|
ü |
电压:
|
ü |
功率因数
|
真实功率因数 位移功率因数 |
| 频率 | ü |
功率:
|
ü |
| 3 相不平衡 |
电流 电压 |
|
需量参数 (kW、kVA、kVAR、I)
|
ü |
|
电能:kWh、kVAh、kVARh(4 象限) - 每相*和总计
|
已交付 (D) 已接收 (R) 总计 (D+R) 净值 (D+R) 上次清除(旧)* |
THD、thd:
|
ü |
|
单个谐波 |
高达第 15 个单个谐波 |
含有时标的最小值/最大值
|
ü |
| 通讯 | RS-485 Modbus RTU |
|
数字 IO 模块(2 输入和 2 输出) |
METSEPM2225C 和 METSEPM2225CL05 |
|
模拟 IO 模块(2 个输入和 2 个输出) |
METSEPM2225C2AI2AO |
|
继电器 IO 模块(2 个数字输入和 2 个继电器输出) |
METSEPM2225C2DI2RO |
|
改型 用于配置旧通讯数据型号 |
ü |