NVE3860703-09

电力质量

该测量仪可为所有电压和电流输入提供完整的谐波失真测量、记录和实时报告和 THD 百分比。

提供下列电力质量测量:

  • (根据选择的系统配置显示线或相)电流和电压总谐波失真 (THD%)

  • 单个奇谐波可以高达 15 次(每相电压和电流)

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.