NVE3860703-09

使用 ION Setup 复位报警

使用 ION Setup 复位报警。

您也可以使用测量仪显示屏来复位报警。

  1. ION Setup 中连接到您的测量仪。
  2. 打开Meter Resets屏幕。
  3. 选择要清除的报警参数并单击Reset
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?