NVE3860703-09

报警显示和通知

测量仪会在检测到报警条件时向您发送通知。

报警图标

当触发低、中或高优先级报警时,以下符号将显示在显示屏幕的右上角,表示报警已激活:

对于高优先级报警,报警图标始终会显示,直到您确认报警为止。

报警∕电能脉冲指示灯

如果已配置用于报警,则报警∕电能脉冲指示灯也会闪烁,表示测量仪检测到报警条件。

报警屏幕

如果您的测量仪配备显示屏,您可以使用按钮导航到报警设置或显示屏幕。

激活的报警

触发事件发生时,激活的报警列表将显示在测量仪显示屏的“激活报警”屏幕中。有关事件的更多信息,请按详细信息

报警详细信息

有关报警的详情,可查看:

  • 测量仪显示屏上的激活报警(Active)、报警历史(Hist)、报警计数器(Count)和未确认的报警(Unack)屏幕,或

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?