PM2225C 模拟输入应用
对于模拟输入操作,测量仪接收模拟输入信号并提供处理后的缩放值。如果在输入端口上检测到开路,则模拟输入可能显示一个低于零的值。
您可以将模拟输入模式设置为电流传感。
可以在测量仪上配置以下模拟输入:
|
代码 |
单位 |
描述 |
|---|---|---|
|
0 |
– |
无单位 |
|
1 |
% |
百分比 |
|
2 |
ºC |
摄氏度 |
|
3 |
ºF |
华氏度 |
|
4 |
Deg |
角度 |
|
5 |
Hz |
赫兹 |
|
6 |
A |
安培 |
|
7 |
kA |
千安 |
|
8 |
V |
伏特 |
|
9 |
kV |
千伏 |
|
10 |
MV |
兆伏 |
|
11 |
W |
瓦特 |
|
12 |
kW |
千瓦 |
|
13 |
MW |
兆瓦 |
|
14 |
VAR |
无功伏安 |
|
15 |
kVAR |
无功千伏安 |
|
16 |
MVAR |
无功兆伏安 |
|
17 |
VA |
伏安 |
|
18 |
kVA |
千伏安 |
|
19 |
MVA |
兆伏安 |
|
20 |
WH |
瓦时 |
|
21 |
kWH |
千瓦时 |
|
22 |
MWH |
兆瓦时 |
|
23 |
VARH |
无功伏安小时 |
|
24 |
kVARH |
无功千伏安小时 |
|
25 |
MVARH |
无功兆伏安小时 |
|
26 |
VAH |
伏安小时 |
|
27 |
kVAH |
千伏安小时 |
|
28 |
MVAH |
兆伏安小时 |
|
29 |
秒 |
秒 |
|
30 |
分钟 |
分钟 |
|
31 |
小时 |
小时 |
|
32 |
字节 (RAM) |
字节 |
|
33 |
千字节 (RAM) |
千字节 |
|
34 |
$ |
美元 |
|
35 |
gal |
加仑 |
|
36 |
gal/hr |
加仑/小时 |
|
37 |
gal/min |
加仑/分钟 |
|
38 |
cfm |
立方英尺/分钟 |
|
39 |
PSI |
PSI |
|
40 |
BTU |
BTU |
|
41 |
L |
升 |
|
42 |
吨-小时 |
吨-小时 |
|
43 |
l/hr |
升/小时 |
|
44 |
l/min |
升/分钟 |
|
45 |
€ |
欧元 |
|
46 |
毫秒 |
毫秒 |
|
47 |
m3 |
立方米 |
|
48 |
m3/sec |
立方米/秒 |
|
49 |
m3/min |
立方米/分钟 |
|
50 |
m3/hr |
立方米/小时 |
|
51 |
Pa |
帕斯卡 |
|
52 |
Bars |
巴 |
|
53 |
RPM |
转/分钟 |
|
55 |
BTU/hr |
BTU/小时 |
|
56 |
PSIG |
磅/平方英寸表压 |
|
57 |
SCFM |
标准立方英尺/分钟 |
|
58 |
MCF |
千立方英尺 |
|
59 |
热量 |
热量 |
|
60 |
SCFH |
标准立方英尺/小时 |
|
61 |
PSIA |
磅/平方英寸绝对压力 |
|
62 |
lbs |
磅 |
|
63 |
千克 |
千克 |
|
64 |
klbs |
千磅 |
|
65 |
lb/hr |
磅/小时 |
|
66 |
ton/hr |
吨/小时 |
|
67 |
kg/hr |
千克/小时 |
|
68 |
in. Hg |
英寸汞柱 |
|
69 |
kPa |
千帕 |
|
70 |
%RH |
相对湿度百分比 |
|
71 |
MPH |
英里每小时 |
|
72 |
m/sec |
米/秒 |
|
73 |
mV/cal/(cm²/min) |
毫伏/卡/(平方厘米/分钟) |
|
74 |
in |
英寸 |
|
75 |
mm |
毫米 |
|
76 |
GWH |
千兆瓦小时 |
|
77 |
GVARH |
无功千兆伏安小时 |
|
78 |
GVAH |
千兆伏安小时 |
|
79 |
AH |
安培小时 |
|
80 |
kAH |
千安小时 |
|
81 |
Therm/hr |
热量/小时 |