NVE3860703-09

安全措施

任何安装、接线、测试和维修的执行都必须符合所有当地和全国性的电气规范。
危险
电击、爆炸或弧光的危险
  • 请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
  • 对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
  • 务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
  • 请遵循相关安装说明书“接线”部分中的指南。
  • 除非经检测确认,否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。
  • 切勿超过本设备的最大额定值。
  • 切勿使电压互感器 (VT) 的次级端子短路。
  • 切勿使电流互感器 (CT) 的次级端子开路。
  • 请将 CT 的次级电路接地。
  • 请勿根据测量仪数据确认电源已关闭。
  • 接通设备电源前,重新装回所有装置、门和防护罩。
  • 切勿将 CT 或 LPCT 安装在其面积超过设备内任何横截面布线空间 75% 的设备中。
  • 切勿在可能堵塞通风口的位置或断路器电弧排气通道上安装 CT 或 LPCT。
  • 牢固安装 CT 或 LPCT 次级导线,以确保它们不接触带电电路。
  • 仅使用铜导线。
  • 请勿使用水或任何液体材料清洁产品。使用清洁布清除污垢。如果污垢无法清除,请联系当地技术支持代表。
  • 安装前,请验证电源侧过流保护设备的额定值和特性。请勿超过测量仪的额定最大电流或电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 有关通信和连接到多台设备的 I/O 接线的更多信息,请参阅 IEC 60950-1。
警告
不符合设计意图的操作
  • 切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
警告
潜在降低系统的可用性、完整性和保密性
  • 更改默认密码以防止对设备设置和信息进行未经授权的访问。
  • 在可能的情况下,禁用未使用的端口/服务和默认帐户,以最大程度地减少恶意入侵的途径。
  • 将联网设备置于多层网络防护下(例如,防火墙、网段及网络入侵检测和保护)
  • 采用网络安全最佳实践(例如︰最低权限、分割责任),以帮助防止未经授权的泄露、丢失或修改数据和日志,或中断服务。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?