NVE3860703-09

报警类型

测量仪支持很多不同的报警类型。
类型 METSEPM2225C2AI2AO METSEPM2225C METSEPM2225CL05 METSEPM2225C2DI2RO
仪表 4 4 4 4
数字 2 2 2
标准 23 23 23 23
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?