NVE3860703-09

瞬时

该测量仪为以下需量提供高精度的 1 秒平均值测量,其中包括真有效值、每相值和总计值:
  • 每相和平均电压(线电压、相电压)

  • 每相和平均电流以及中性相电流

    注: 中性点电流是计算得出的。
  • 每相和总功率 (VA、W、Var)

  • 每相及平均真实和位移功率因数

  • 系统频率

  • 所有三相的电压不平衡和电流不平衡的每相值和最大值

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?