NVE3860703-09

典型测试误差源

如果在精度测试期间发现误差过大,请检查测试设置和测试过程,以消除典型的测量误差源。

典型的精度验证测试误差源包括:

  • 电压或电流电路的连接松动,通常由磨损的触点或端子造成。检查测试设备、电缆、测试装置和对其进行测试的测量仪。

  • 测量仪的环境温度与 23℃ (73℉) 相差太大。

  • 相电压不平衡的任意配置中存在浮动(未接地)中性电压端子。

  • 测量仪的控制电源不足,导致测量仪在测试过程中复位。

  • 环境光干扰或光学传感器的灵敏度问题。

  • 电源不稳定导致电能脉冲波动。

  • 测试设置不正确:未将所有相连接到参考设备或电能标准。连接到被测测量仪的所有相应该同时连接到参考表计∕标准。

  • 被测测量仪中存在湿气(冷凝湿度)、碎屑或污染。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?