NVE3860703-09

测量仪功能

PM2225C 测量仪支持多种功能,部分功能如下所列:
  • 自动引导 LCD 显示屏和导航

  • 电能核算和平衡

  • 测量真实功率因数和位移功率因数

  • 有功、无功和视在电能读数

  • 含有时标的瞬时参数的最小值/最大值。

  • 网络安全:测量仪支持通过前面板键禁用 RS-485 端口,以防止未经授权访问。在软件系统中的节点可用性受限的情况下可切换 RTU 设备。

  • 抑制电流:这是测量仪开始正常工作的最小电流。可将测量仪配置为不测量电路中感应的/辅助负载电流。可以通过前显示屏和通讯设置抑制电流选项。抑制电流的范围为 5 mA 至 99 mA。如果应用值高于抑制值,测量仪显示测量结果。默认抑制电流为 5 mA。

您可以将该测量仪用作独立设备,但当它用作电能管理系统的一部分时,才能完全发挥其广泛的功能。

有关 PM2225C 测量仪的应用、功能详情、最大电流和完整规格,请参见 www.se.com 网站中的 EasyLogic PM2225C 技术数据表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?