NVE3860703-09

使用显示屏来查看报警历史的详情

报警历史记录将保留激活的报警和过去报警的记录。

当激活的报警条件不成立(报警 = 关)时,事件将记录在报警历史记录中,且报警通知(报警图标、报警指示灯)将关闭。

无论优先级如何,这些报警均按出现顺序显示。报警详细信息显示报警事件的日期和时间、事件类型(例如恢复或单元)、检测到报警条件所在的相以及导致报警条件开或关的值。

注: 如果报警优先级设置为“无”,则不会提供报警详细信息。

  1. 导航至报警 > 历史
  2. 选择要查看的报警(最新报警显示在顶部)。
  3. 详情
    注: 对于未确定的高优先级报警,此屏幕中将显示确认选项。按确认可确认报警。如果您不想确认报警,请返回到上一屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?