NVE3860703-09

使用 ION Setup 配置测量仪

启动 ION Setup,创建一个站点(或者在适用时使用现有站点),然后将测量仪添加到该站点。

请参阅在线帮助或“ION Setup device configuration guide”中的主题“EasyLogic PM2000 Series Power Meter”。要下载副本,请转到 www.se.com,并搜索“ION Setup device configuration guide”。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?