NVE3860703-09

显示屏概述

显示屏(集成或远程)使您能够使用测量仪来执行各种任务,比如设置测量仪、显示数据屏幕、确认报警或执行复位。
 

A

导航符号或菜单选项

 

B

右侧通知区

 

C

屏幕标题

 

D

左侧通知区

 

电能

光标

     
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?