NVE3860703-09

不可复位电能

流出和流入的不可复位电能参数包括 Wh、VAh 和 VARh。“不可复位”电能参数在显示屏上显示在“维护”下方的“诊断”页面中,也可通过通讯功能访问。

这些参数不可通过显示屏或通讯复位。这些“不可复位”电能值将在达到溢出限制的最大值时自动溢出。

命令 累计电能 不可复位电能 旧电能
复位子系统 清除 不清除 清除
初始化 清除 不清除 清除
复位所有电能 清除 不清除 不清除(随着累计电能更新)
复位所有累计电能(总计、每相) 清除 不清除 不清除(随着累计电能更新)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?