NVE3860703-09

使用 ION Setup 执行复位

复位允许您清除特定类型的所有数据,比如所有电能值或所有最小∕最大值。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 导航至Meter Resets
  4. 选择要复位的参数,然后单击Reset
    已选择的参数值将被清除。

    复位参数

    选项 描述
    Meter Initialization 清除此表所列出的全部数据。
    最小∕最大值 清除所有最小值和最大值寄存器。
    有效负荷计时器 复位所有有功负荷计时器日志。
    Demands 清除所有需量寄存器。
    Peak Demands 清除所有峰值需量值。
    Energies 清除所有累计电能值(kWh、kWh1、kWh2、kWh3、kVARh、kVARh1、kVARh2、kVARh3、kVAh、kVAh1、kVAh2、kVAh3)和运行小时数。
    数字输出 清除所有数字输出值。
    Digital Output Counters 清除所有数字输出计数器。
    Digital Output On Times 清除时间日志上的所有数字输出。
    Status Input Counters 清除所有输入计数器。
    Status Input On Times 清除时间日志上的所有输入。
    报警计数器 清除所有报警计数器和报警日志。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.