NVE3860703-09

测量仪初始化

测量仪初始化是一个特殊命令,可以清除测量仪的电能、功率、需量值和测量仪操 作计时器。

完成测量仪配置后,通常需要初始化测量仪,然后才能将它添加到电能管理系统 中。

配置好所有测量仪设置参数后,在导航到各个测量仪显示屏屏幕,并确认显示的数 据有效后执行测量仪初始化。

注: 可以使用 ION Setup 和安全命令接口执行测量仪初始化。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?