NVE3860703-09

标准(1 秒)报警的设置参数

根据需要对标准报警设置参数进行配置。

ION Setup 控件如括号中所示。

注: 建议您使用 ION Setup 来配置标准(1 秒)报警。ION Setup 支持更高的分辨率,使您能够在为特定测量设置触发设定值和恢复设定值时指定多个小数位。
设置 选项或范围 描述
启动 是(选中)或否(清除) 此设置将启用或禁用报警。
优先级 高、中、低、无 此选项设置报警的优先级和通知选项。
触发设定值 mA(触发限值) 根据正在设置的标准报警而有所不同 这是您定义为触发报警的设定值限值的值(幅值)。对于“超出”条件,这意味着该值已超出触发限值。对于“低于”的条件,这意味着该值已低于触发限值。
触发延时(延时) 0 至 999999 此设置指定在触发报警之前,信号必须始终超过(对于“超出”条件)或低于(对于“低于”条件)触发设定值的秒数。
恢复设定值 mA(恢复限值) 根据正在设置的标准报警而有所不同 这是您定义为恢复报警条件的限值的值(幅值)。对于“超出”条件,这意味着该值已低于恢复限值。对于“低于”条件,这意味着该值已超过触发限值。
恢复延时(延时) 0 至 999999 此项设置指定在报警条件结束之前,信号必须始终低于(对于“超出”条件)或超过(对于“低于”条件)恢复设定值的秒数。
触发设定点提前∕滞后(提前、滞后) “超前”或“滞后” 仅适用于 PF(功率因数)报警。使用此项可设置 PF 值和象限,以便为超出(PF 超前)或低于(PF 滞后)PF 条件设置触发设定值。
恢复设定点提前∕滞后(提前、滞后) “超前”或“滞后” 仅适用于 PF(功率因数)报警。使用此项可设置 PF 值和象限,为超出(PF 超前)或低于(PF 滞后)PF 条件设置恢复设定值。
选择数字输出(输出)

数字输出 D1

数字输出 D2

数字输出 D1 和 D2

选择触发报警时要控制的数字输出。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?