NVE3860703-09

使用显示屏配置报警指示灯

您可以使用测量仪显示屏来为报警配置报警∕电能脉冲指示灯。
  1. 导航至维护>设置> LED
  2. 将模式设置为报警,然后按确定
  3. 按向上箭头退出。按保存更改。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?