关于本手册
在本手册中,术语“测量仪”指 PM2225 系列的所有型号的测量仪。各型号之间的所有差异,例如某一型号特定的功能,均通过相应的型号或描述指出。
本手册假设您已了解电力计量且非常熟悉测量仪安装所在的设备和电力系统。
本手册未提供高级功能的配置信息,这是由熟练用户执行的高级配置。它也不包括如何使用除 ION Setup 以外的其他电能管理系统或软件来集成测量仪数据或执行测量仪配置的说明。ION Setup 是一款免费配置工具,可以从 www.se.com 下载。
可以从 www.se.com 下载有关测量仪的最新文档。
相关文档
| 文档 | 数量 |
|---|---|
|
PM2225 说明书 |
NHA2778901 |