NVE3860703-09

PM2225C 测量仪型号

本测量仪有一种型号,包括可以提供不同安装选项的可选配件。

测量仪型号

型号 产品物料号 描述
PM2225C

METSEPM2225C

EasyLogic VAF 电力和电能参数测量仪为前面板安装,外形尺寸 96 x 96 mm,具有 RS-485 通讯和数字 I/O 功能。符合精度等级 1。

METSEPM2225CL05

EasyLogic VAF 电力和电能参数测量仪为前面板安装,外形尺寸 96 x 96 mm,具有 RS-485 通讯和数字 I/O 功能。符合精度等级 0.5S。

METSEPM2225C2AI2AO

EasyLogic VAF 电力和电能参数测量仪为前面板安装,外形尺寸 96 x 96 mm,具有 RS-485 通讯和模拟 I/O 功能。符合精度等级 0.5S。

METSEPM2225C2DI2RO

EasyLogic VAF 电力和电能参数测量仪为前面板安装,外形尺寸 96 x 96 mm,具有 RS-485 通讯和继电器输出功能。符合精度等级 0.5S。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.