NVE3860703-09

功率因数 (PF)

功率因数 (PF) 是真实功率 (P) 与视在功率 (S) 之比。

功率因数(PF)为 -1 到 1 或 -100% 到 100% 之间的一个数字,符号由约定确定。

纯阻性负载没有无功组件,因此其功率因数为 1(PF = 1,或单位功率因数)。感抗或容抗负载向电路中引入一个无功功率 (Q) 分量,从而导致 PF 接近 0。

真实 PF 和位移 PF

测量仪支持真实功率因数和位移功率因数值:

  • 真实功率因数包括谐波分量。

  • 位移功率因数仅考虑基本频率。

注: 如未指定,测量仪显示的功率因数为真实功率因数。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?