NVE3860703-09

通知图标

为了提示您有关测量仪的状态或事件,在显示屏左上角或右上角显示有通知图标。

图标 说明
扳手图标表示电力参数测量仪处于过压状态或需要维护。它还可以指示电能指示灯正处于过运行状态。
报警图标表示报警条件已发生。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?