设置显示屏
您可以更改显示屏幕的设置,例如对比度、背光超时和屏幕超时设置。
- 导航到。
- 输入设置密码(默认为“0”),然后按确认。
- 导航至。
- 移动光标指向您要修改的参数,然后按编辑。
- 根据需要修改参数,然后按确定。
- 移动光标指向您要修改的下一个参数,按编辑进行更改,然后按确定。
- 按向上箭头退出。
- 按是保存更改。
可以使用显示屏执行的显示屏设置
参数 数值
描述
对比度 1 - 9 增大或减小该值可提高或降低显示对比度。 背光持续(分钟) 0 - 60 设置经历多少分钟不活动时间后背光降低亮度。默认设置“0”禁用背光超时功能(即背光始终打开)。 屏幕持续(分钟) 0 - 60 设置经历多少分钟不活动时间后关闭屏幕。默认设置“0”禁用屏幕超时功能(即显示屏始终打开)。 要使用 ION Setup 配置显示屏,请参阅 ION Setup 在线帮助或 ION Setup 设备配置指南(可从 www.se.com 下载)中有关“PM2000”的主题。