DOCA0272ES-00

Asignación del nombre del dispositivo PROFINET

El controlador E/S PROFINET (en este caso, el PLC) requiere un nombre PROFINET del dispositivo para garantizar que el dispositivo E/S PROFINET pueda localizarse en la red. Para verificar si el nombre del Siemens® TIA Portal coincide con el ajuste realizado en el software SoMove™, utilice el siguiente procedimiento.

  1. En el software SoMove™, busque el nombre de red para el módulo de interfaz de bus en los ajustes del Avatar del sistema en BUS DE CAMPO → ARRANQUE → Nombre de red. Este es el nombre PROFINET predeterminado del dispositivo.

  2. En el Siemens® TIA Portal, busque el nombre PROFINET del módulo de interfaz de bus en los ajustes de la interfaz PROFINET del módulo de interfaz de bus de TeSys™ island.

  3. Si los nombres no coinciden, será necesario cambiar el nombre PROFINET a través de una de las siguientes opciones:

    1. En el Siemens TIA Portal, quite la marca de la casilla de verificación {14}Generar automáticamente el nombre del dispositivo PROFINET{15} y sustituya el nombre de dispositivo PROFINET por el nombre PROFINET utilizado en el módulo de interfaz de bus de TeSys™.

    2. Asigne el nombre PROFINET utilizado en el Siemens TIA Portal a TeSys™ island utilizando el software SoMove™ o la herramienta de funcionamiento y mantenimiento de TeSys™ island.

    3. Asigne el nombre PROFINET a TeSys island a través de los comandos DCP (Discovery and Configuration Protocol) de PROFINET utilizando la función de asignación de nombre PROFINET integrada en el Siemens TIA Portal (para obtener más información, véase el sistema de información del Siemens TIA Portal). La configuración de TeSys™ island debe leerse en el software SoMove™ una vez asignado el nombre, a fin de asegurarse de que no se sobrescriba en caso de utilizar de nuevo el proyecto de SoMove™ en TeSys island.

    Nombre de dispositivo PROFINET

Para obtener información sobre cómo acceder a los ajustes del Avatar del sistema, consulte la Guía de ayuda en línea del DTM de TeSys™ island, número de documento 8536IB1907 . Para obtener información sobre cómo acceder a las propiedades del dispositivo PROFINET, consulte el sistema de información del Siemens TIA Portal.

NOTA: La dirección de red configurada en la configuración de TeSys™ island de SoMove™ se transfiere con la función de exportación de AML y se importa automáticamente en el Siemens TIA Portal con la función de importación de AML. Sin embargo, si no se ha asignado una dirección de red válida en SoMove (porque se utiliza el protocolo DHCP o Dynamic Host Configuration Protocol), el TIA Portal asignará automáticamente una dirección de red predeterminada. En tal caso, asegúrese de que la dirección IP del Siemens TIA Portal coincida con la dirección real utilizada por el dispositivo. Para obtener información sobre dónde puede consultar y editar la dirección IP en el TIA Portal, consulte el sistema de información del Siemens TIA Portal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?