DOCA0272ZH-00

分配 PROFINET 设备名称

PROFINET IO 控制器(本例中即 PLC)需要设备的 PROFINET 名称以确保在网络上能找到 PROFINET IO 设备。若要验证 Siemens® TIA Portal 中的名称是否与 SoMove™ 软件中的设置匹配,请使用以下程序。

  1. 在 SoMove™ 软件中,在现场总线 → 起动 → 网络名称项下查找系统 Avatar 设置中的总线耦合器的网络名称。这就是设备的默认 PROFINET 名称。

  2. 在 Siemens® TIA Portal 中,在 TeSys™ island 总线耦合器的 PROFINET 接口设置中查找总线耦合器的 PROFINET 名称,

  3. 如果名称不同,则必须执行以下操作之一更改 PROFINET 名称:

    1. 在 Siemens TIA Portal 中,取消勾选自动生成 PROFINET 设备名称复选框,用 TeSys™ island 总线耦合器上使用的 PROFINET 名称替换 PROFINET 设备名称。

    2. 使用 SoMove ™ 软件或 TeSys™ island 操作和维护工具将 Siemens TIA Portal 中使用的 PROFINET 名称分配给 TeSys™ island。

    3. 利用 Siemens TIA Portal 的内置“分配 PROFINET 名称”功能通过 PROFINET 发现和配置协议(DCP)命令将 PROFINET 名称分配给 TeSys Island(参见 Siemens TIA Portal 信息系统,了解更多详情)。一旦分配了名称,则应在 SoMove™ 软件中读取 TeSys™ island 配置,以确保再次将 SoMove™ 项目部署给 TeSys island 时,该配置不会被覆盖。

    PROFINET 设备名称

有关如何访问系统 Avatar 设置的信息,请参见 TeSys™ island DTM 在线帮助指南,文件号 8536IB1907。有关如何访问 PROFINET 设备属性的信息,请参见 Siemens TIA Portal 信息系统。

注: 将使用 AML 导出功能传输在 SoMove™ 的 TeSys™ island 配置中配置的网络地址,并使用 AML 导入功能将其自动导入到 Siemens TIA Portal 中。但是,如果在 SoMove 中未分配有效的网络地址(因为使用了动态主机配置协议(DHCP)),TIA Portal 则自动分配默认的网络地址。在这种情况下,要确保 Siemens TIA Portal 中的 IP 地址与设备实际使用的 IP 地址匹配。有关您在哪里可以查找和编辑 TIA Portal 中的 IP 地址的信息,请参见 Siemens TIA Portal 信息系统。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?