DOCA0272ZH-00

将 TeSys™ island 总线耦合器分配给 CPU

  1. 使用项目导航窗格中的“设备和网络”条目打开“网络视图”。

  2. 左键单击 TeSys Island 总线耦合器的以太网接口,然后将其拖入 CPU 的以太网接口中。

    在您松开鼠标左键时,设备即被分配给 PLC。此外,您还可以单击 TeSys Island 设备上的“未分配”,然后在打开的对话框中选择适当的 PLC 和接口。

    TeSysIsland 设备和网络

  3. 在将设备分配给 PLC 的同时,Siemens® TIA Portal 自动将 I 和 Q 地址分配给 TeSys™ island 模块。如果需要编辑 I 和 Q 地址,请转到总线耦合器的设备视图并输入所需地址。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?