DOCA0272ES-00

Asignación del acoplador de bus de TeSys™ island a una CPU

  1. Abra la Vista de redes utilizando la entrada Dispositivos y redes del panel de navegación del proyecto.

  2. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la interfaz Ethernet del módulo de interfaz de bus de TeSys island y, a continuación, arrástrela a la interfaz Ethernet de la CPU.

    Al soltar el botón izquierdo del ratón, se asignará el dispositivo al PLC. Si no, también puede hacer clic en Not assigned (Sin asignar) en el dispositivo TeSys island y seleccionar el PLC y la interfaz correspondientes en el cuadro de diálogo que se abre.

    Dispositivos y redes TeSysIsland

  3. Al asignar el dispositivo al PLC, el Siemens® TIA Portal asigna automáticamente las direcciones I y Q a los módulos de TeSys™ island. Si es necesario editar las direcciones I y Q, vaya a la vista de dispositivos del módulo de interfaz de bus e introduzca las direcciones deseadas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?